This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:外部参考范围

Guru**** 2515615 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100828/ads8166-range-for-external-reference

部件号:ADS8166

大家好,

根据数据表,外部参考电压在应用到REFIO时需要>= 2.5 V,正确吗?

是否允许如下所示将参考电压<1.0V连接到REFP?

谢谢,此致,

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hans:

    REFIO引脚(内部或外部)的电压参考由ADS8166中的内部参考缓冲器缓冲。 参考缓冲器输出是REFP引脚,在转换过程中,需要外部去重来向ADC提供瞬态电流。

    如果在REFP引脚上施加外部电压,则它将与内部参考缓冲器输出冲突,并导致大量电流消耗,这可能会损坏外部电压源或ADS8166本身。 驱动REFP引脚的内部参考缓冲器的短路电流限制为30mA。

    重要的是,ADC内核的指定参考电压>=2.5V。 它不支持较低的参考电压。