This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336-Q1:断开/CLIKIN引脚RC滤波器连接

Guru**** 2549850 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1336EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099344/amc1336-q1-dout-clikin-pin-rc-filter-connection

部件号:AMC1336-Q1
主题中讨论的其他部件:AMC1336EVM

尊敬的团队:

我们是否可以在DOUT/CLKIN引脚处添加RC下拉列表。 如果可以,我们是否对RC有任何要求? 我们是否有RC值的最大限制?

此致,谢谢!

雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    我不认为下拉会有什么伤害,但我认为没有必要这样做。 驱动CLK,因此主机控制器应驱动时钟信号。 如果客户担心CLK可能无法正确驾驶,我可以看到哪里可能需要下拉。 无论如何,留下下拉的足迹不会造成伤害。  

    至于RC值,20ohm和10pF是一个很好的选择。 AMC1336EVM使用100ohms和33pF,但我个人认为100ohms有点太大了。 我会将串联电阻保持在20-33欧姆之间。 也就是说,我们不一定有筛选器的最小值/最大值。 您显然不希望滤波器的截止频率小于或接近CLK频率。  


    此致,

    亚伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    感谢您的回复!

    我注意到CLKIN引脚有一个内部下拉电阻 器(典型值:1 MΩ)。 如果客户添加一个外部下拉电阻10千欧,这将降低等效电阻。 此针脚是否有任何不良影响? 此外部下拉电阻 器用于 RC放电的电容器。

    对于RC值,唯一的限制是切断频率,无其他限制,对吗? 此RC用于成功通过EMC测试。 RC值越大,EMC性能越好,因此他们希望了解我们可以接受的RC的最大值。

    此致,谢谢!

    雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    让我与小组讨论10千欧下拉电阻器。 明天我会给你回信息。 至于RC值,我建议将其保留为我上面提到的值。 RC值越大,对转换率的影响就越大。 零件可能正常,但在发生任何意外行为之前,很难确定过滤器的最大值是多少。  

    此致,

    亚伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    我与一些团队成员交谈过,我们真的认为下拉电阻器是不必要的,但我们也不认为它会影响设备的操作行为。  

    此致,
    亚伦