This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们是否可以在DOUT/CLKIN引脚处添加RC下拉列表。 如果可以,我们是否对RC有任何要求? 我们是否有RC值的最大限制?
此致,谢谢!
雪利酒
您好,Sherry:
我不认为下拉会有什么伤害,但我认为没有必要这样做。 驱动CLK,因此主机控制器应驱动时钟信号。 如果客户担心CLK可能无法正确驾驶,我可以看到哪里可能需要下拉。 无论如何,留下下拉的足迹不会造成伤害。
至于RC值,20ohm和10pF是一个很好的选择。 AMC1336EVM使用100ohms和33pF,但我个人认为100ohms有点太大了。 我会将串联电阻保持在20-33欧姆之间。 也就是说,我们不一定有筛选器的最小值/最大值。 您显然不希望滤波器的截止频率小于或接近CLK频率。
此致,
亚伦·埃斯特拉达
您好,Aaron,
感谢您的回复!
我注意到CLKIN引脚有一个内部下拉电阻 器(典型值:1 MΩ)。 如果客户添加一个外部下拉电阻10千欧,这将降低等效电阻。 此针脚是否有任何不良影响? 此外部下拉电阻 器用于 RC放电的电容器。
对于RC值,唯一的限制是切断频率,无其他限制,对吗? 此RC用于成功通过EMC测试。 RC值越大,EMC性能越好,因此他们希望了解我们可以接受的RC的最大值。
此致,谢谢!
雪利酒