This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8685:用于更改输入增益的MUX

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8685, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102166/ads8685-mux-to-change-input-gain

部件号:ADS8685
主题中讨论的其他部件: ADS8688

尊敬的e2e团队:

是否可以在ADS8685之前使用mux ,以便将输入增益更改为  具有不同的信号电平?

谢谢!

Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Giorgia,

    我想您正在尝试使用外部mux来获取不同的电平信号,然后切换mux来采样不同的电平信号,是的,您可以这样做。  您可以配置ADS8685的输入范围 ,以根据您的特定信号电平获得完整的刻度范围。  但是,切换频道后,您必须等待一段时间才能稳定下来。

    另一种解决方案是,您可以使用ADS8688或ADS868.6858万A,这是一种具有多路复用的8通道输入ADC,其前端结构与ADS8685类似,此解决方案无需等待稳定。

    此致,

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dale,

    感谢您的回答。

    我很清楚,激活mux信道后,我必须等待一段时间才能稳定信号。

    当转换器增益发生变化时,它是否立即可用,或者我是否必须等待一段时间才能开始转换?

    谢谢!

    Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Giorgia,

    由于有内部LPF过滤器,您必须等待大约120US。 否则,您将无法获得准确的转换结果。

    此致,

    戴尔