Other Parts Discussed in Thread: ADS8685, ADS8688
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS8685 主题中讨论的其他部件: ADS8688
尊敬的e2e团队:
是否可以在ADS8685之前使用mux ,以便将输入增益更改为 具有不同的信号电平?
谢谢!
Giorgia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Giorgia,
我想您正在尝试使用外部mux来获取不同的电平信号,然后切换mux来采样不同的电平信号,是的,您可以这样做。 您可以配置ADS8685的输入范围 ,以根据您的特定信号电平获得完整的刻度范围。 但是,切换频道后,您必须等待一段时间才能稳定下来。
另一种解决方案是,您可以使用ADS8688或ADS868.6858万A,这是一种具有多路复用的8通道输入ADC,其前端结构与ADS8685类似,此解决方案无需等待稳定。
此致,
戴尔