This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:同步多个数据以捕获1.6384万样例窗口

Guru**** 2926860 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101622/tsw14j57evm-synchronization-of-multiple-data-that-captured-16384-sample-window

部件号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他部件:AFE7900EVM

下午好!

我有AFE7900EVM和TSW14J57EVM。 拿铁和捕获的配置都很好。 我使用1.6384万采样窗口捕获每个数据(连续捕获选项已打开。)。 我的问题是无法获得连续的实时数据。 以下数据不是以前数据的延续。 我知道应该会有一些延迟,但我认为应该有一种同步的方法,但我不知道这种方法。 您能否告诉我如何捕获和同步以获得实时连续的多个数据?

P.s:我连接了1个RX和1个TX天线。 这是多个捕获数据的图片之一

谢谢!

Farid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farid,

    一次捕获和下一次捕获之间存在延迟,此延迟无法预测。 因此,不可能将数据从一个捕获连接到下一个捕获 ,并像 实时连续数据一样获得输出。  

    此致,

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    感谢您的快速响应。 如果我使用其他类型的FPGA (如 Xilinx),或者对 TSW14J57EVM (具有FPGA编程)重新编程,我是否可以获得 实时连续数据,还是 无法获得?

    此致,

    Farid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farid,

    JESD输出数据速率比一般支持的USB连接器速率快得多。 因此无法获得实时连续数据。 通过将输出数据保存到FPGA板上的DDR内存中, 然后通过USB缓慢读取,您 可以获得更大的数据采集。  

    此致,

    维贾伊