This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:CLK输入的振幅?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101398/ads1282-amplitude-of-clk-input

部件号:ADS1282

如果ADS1282由3.3V供电,则CLK输入所需的振幅是多少。 我将使用4.096MHz时钟。 我正在寻找一个PLL来驱动3个ADS1282部件。

我可以在数据表的第16页上看到CLK引脚输入阻抗为55k欧姆,但未提供其他规格。

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    中CLK的振幅将由数据表第2页上的表5.1 中的"绝对最大额定值"部分进行控制。  第4页上的数字I/O部分指定了逻辑高电平和低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    我发现您对我对您的问题的回答不满意。  我能否询问 具体详情,了解为什么会出现这种情况?  时钟是数字输入之一,必须处于VDD的80 % (最小值)才能被视为有效。  因此,使用3.3V电源时,时钟输入必须至少 为2.64V才能有效。