This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-EP:时钟输入和SCLK输入

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103357/ads1278-ep-the-clock-input-and-sclk-input

部件号:ADS1278-EP
主题中讨论的其他部件:ADS1278

根据线程,时钟输入和SCLK输入应具有相同的时钟源,以避免ADC频谱中出现突起(我不理解 ADC频谱中的突起是什么)。

我已将FPGA连接到ADC。 FPGA的时钟输入是200MHz的振荡器。 内部PLL可以生成 13.5MHz的时钟和27MHz的时钟。  我是否可以     通过FPGA IO将13.5MHz连接到ADC SCLK引脚,将27MHz时钟连接到ADC CLK输入引脚?数据表显示应使用低抖动时钟。 通过FPGA IO的时钟信号是否为低抖动IO?

数据表显示 晶体可以使用,但我不知道如何将晶体连接到单时钟输入引脚,在大多数情况下 ,晶体 应连接到设备的2个引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiang,

    ADC频谱中的突起是高于噪声基线的任何不需要的频率组件。  下图显示了以黄色突出显示的频率脉率示例。  这些突起会增加ADC测量中的噪声,从而降低SNR。

    您可以使用FPGA来生成CLK和SCLK信号,但FPGA的时钟源应该是低抖动(大多数基于晶体的振荡器都能正常工作)。  但是,大多数FPGA PLL会带来额外的噪音,可能无法在您的系统中正常工作。  我建议在FPGA内部使用简单的/8分频器(而不是PLL)将ADS1278 CLK的200MHz FPGA时钟降低到25MHz,将SCLK的另一个/2分频器降低到12.5MHz,以获得最佳的噪声性能。

    第三种选择是使用单独的振荡器直接驱动ADS1278的CLK引脚,并让FPGA基于200MHz时钟生成SCLK,但这将导致频率突起和噪声增加(降低SNR)。

    CLK输入的合适振荡器示例是 SXO53C3A071-27.000M。  这些器件具有数字缓冲器并生成单个CMOS时钟输出。

    https://suntsu.com/wp-content/uploads/2019/07/SXO53C-Series-1.pdf

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 如果时钟输入和SCLK输入没有相同的时钟源,那么数字信号的同步策略应该在2时钟域中使用。

    但我不明白为什么它会在ADC频谱中产生突起。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiang,

    来自CLK和SCLK的少量能量将耦合到ADC输入中,由于混合,可能会显示为通过数字滤波器并增加噪声基板的低频率信号。   

    这种噪音耦合通常非常小,但确实会出现。  根据您的系统要求,这可能不会给您带来问题。  我们建议同步以从 ADC获得最佳性能,但在许多情况下,系统中会有其他噪音源占据主导地位,您可能不需要执行这些极端的测量。

    此致,
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "显示为通过数字滤波器的较低频率信号并增加噪声基线"噪声基线是否表示地面噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiang,

    在这种情况下,我指的是输入对地短路时的总噪声。  例如,如果时钟(CLK和SCLK)彼此不同步,数据表图6中显示的测量结果可能会增加。

    此致,
    Keith