This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8320:输出受到干扰

Guru**** 2688495 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8320, SN74LVC4245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108400/ads8320-output-disturbed

器件型号:ADS8320
主题中讨论的其他器件: SN74LVC4245A

您好!

我对组件 ADS8320有一些问题。 我开发了一张电子卡来进行测量。 此卡中有2个 ADS8320。 它们的输入是不同的、但它们的输出是连接的。

问题是连接后的信号受到干扰、低电平为 eGal 至2.2V、而不是0V。

我阅读了数据表、但我不理解为什么会出现此问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tania、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  当您说"他们的输出已连接"时、您是否意味着两个 DOUT (引脚7)连接在一起?  您能否解释一下"连接被干扰后的信号"是什么意思?  您能否提供原理图和/或布局?  您是否有 SCLK、DOUT 和/CS 线路的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回答。  

    如您所见、两个 DOUT 连接在组件 SN74LVC4245A (用于更改5V/3.3V)之前。

    我需要小于2V 的低电平、但在我的情况下、低电平是 eGal 到2.2V。

    谢谢、

    Tania

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tania、

    我相信您正在经历总线争用。  SN74LVC4245具有一个 DIR 引脚、用于选择 芯片 A 侧和 B 侧之间的数据方向。  /CS 和 SCLK 来自您的 RPI、同时 DOUT 来自 ADS8320。  因此、您有尝试同时从 A 和 B 总线传输的信息、这将不起作用。  根据应用于  SN74LVC4245引脚2的逻辑、您只能从 A 变为 B 或从 B 变为 A。  如果您必须以5V 运行 ADS8320、则可以使用单栅极电平转换器。  查找我们的"小尺寸逻辑器件"系列器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

     我知道 SN74LVC4245 的工作原理。 要转换/CS 和 SCLK,我使用另一种解决方案:  

    所以我的问题不在这里。

    Tania

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-您能否提供完整的原理图?  您是否有一个可以显示/CS、SCLK 和两个 DOUT 的4通道示波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tania、

    您能否提供我要求的"示波器"(或逻辑分析仪)图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有

    RaspPI 上的/CS 和 SCLK

    两个 DOUT (黄色)和 SCLK

    我只有一个2CH 示波器

    RaspPI 上的 MISO 和 SCLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塔尼亚

    查看 ADS8320数据表(第14页)和图29 (第24页)中的表1。  更改时钟、使其在不驱动 DOUT 时处于低电平状态。  在这里、请尝试隔离 其中一个 DOUT 引脚(提起引脚/切割线迹、最简单的方法是什么)、并让我知道您看到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这就是我在仅1个 DOUT 下看到的情况

    黄色= RaspPi 上的 CS

    蓝色= RaspPi 上的 MISO

    我切断 DOUT0并使用相同的时钟、它正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我需要 ADC 输出的内部结构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的!  取得一些进展!

    上面的示波器迹线来自电平转换器的"B"侧- SCLK 和 DOUT 在 ADS8320侧是什么样子?  如果您探测两个 DOUTS、则可能每个 DOUTS 都有良好的数据。  探测两个/CS 引脚、确保它们不会同时处于活动状态。  您的 Rasp Pi 应该能够将 SPI 函数设置为'Mode 0'、在这里、SCLK 在非活动状态下保持低电平、并且在上升时钟上读取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色的是 CAN1的 dout、蓝色的是 CAN1的 Dclock

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色= ce0

    蓝色= CE1

    黄色= ce0

    蓝色= CE1