Other Parts Discussed in Thread: ADS8320, SN74LVC4245A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC4245A
您好!
我对组件 ADS8320有一些问题。 我开发了一张电子卡来进行测量。 此卡中有2个 ADS8320。 它们的输入是不同的、但它们的输出是连接的。
问题是连接后的信号受到干扰、低电平为 eGal 至2.2V、而不是0V。
我阅读了数据表、但我不理解为什么会出现此问题。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS8320, SN74LVC4245A
您好!
我对组件 ADS8320有一些问题。 我开发了一张电子卡来进行测量。 此卡中有2个 ADS8320。 它们的输入是不同的、但它们的输出是连接的。
问题是连接后的信号受到干扰、低电平为 eGal 至2.2V、而不是0V。
我阅读了数据表、但我不理解为什么会出现此问题。
谢谢。
您好 Tania、
我相信您正在经历总线争用。 SN74LVC4245具有一个 DIR 引脚、用于选择 芯片 A 侧和 B 侧之间的数据方向。 /CS 和 SCLK 来自您的 RPI、同时 DOUT 来自 ADS8320。 因此、您有尝试同时从 A 和 B 总线传输的信息、这将不起作用。 根据应用于 SN74LVC4245引脚2的逻辑、您只能从 A 变为 B 或从 B 变为 A。 如果您必须以5V 运行 ADS8320、则可以使用单栅极电平转换器。 查找我们的"小尺寸逻辑器件"系列器件。
好的! 取得一些进展!
上面的示波器迹线来自电平转换器的"B"侧- SCLK 和 DOUT 在 ADS8320侧是什么样子? 如果您探测两个 DOUTS、则可能每个 DOUTS 都有良好的数据。 探测两个/CS 引脚、确保它们不会同时处于活动状态。 您的 Rasp Pi 应该能够将 SPI 函数设置为'Mode 0'、在这里、SCLK 在非活动状态下保持低电平、并且在上升时钟上读取数据。