请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299-4 主题中讨论的其他器件:ADS1299、
各位专家:
数据表第5页中的引脚配置和功能显示 了 ADS1299的完整引脚分配、因为 ADS1299-4也使用相同的封装(64引脚)、您可以确认 4通道器件中的引脚1至8 (通道5至8)是否还必须连接到 AVDD、 还是应该将其保持浮动?
这些引脚是否未在内部连接、或者我是否仍应 写入配置寄存器以将其断电?
谢谢你。
此致、
Marvin