This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:未使用引脚说明

Guru**** 2551720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103191/ads1299-4-unused-pin-clarification

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:ADS1299

各位专家:

数据表第5页中的引脚配置和功能显示 了 ADS1299的完整引脚分配、因为 ADS1299-4也使用相同的封装(64引脚)、您可以确认 4通道器件中的引脚1至8 (通道5至8)是否还必须连接到 AVDD、 还是应该将其保持浮动?

这些引脚是否未在内部连接、或者我是否仍应 写入配置寄存器以将其断电?

谢谢你。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    您的 TT 已被查看。 请24小时给我回复。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    谢谢你。 我将等待您的回复

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    如果输入引脚通过寄存器配置断开连接、它们可以保持悬空。 最好将它们连接到 AVDD 以消除任何寄生功耗。   

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    后续问题、 4通道器件(ADS1299-4)中的通道5至8是否在制造/测试期间停用、或者它们只是超出规格但仍然有效?

    谢谢你。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    对于有关制造过程的问题、让我们 离线讨论一下。 刚刚向您发送了一封电子邮件。

    此致、
    Nick Z  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    由于我们已经离线解决了这个问题、我将关闭这个主题。  

    此致、
    Nick Z