This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S052:满量程误差=偏移误差+增益误差、对吧?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108624/adc128s052-full-scale-error-offset-error-gain-error-correct

器件型号:ADC128S052

大家好、团队、

根据数据表 FSE <偏移误差。 可以解释一下吗? 也许在过去的20年里我错了;-)

通常、我只会看到 TI ADC 数据表中指定的增益和失调电压误差、这对我来说非常有意义!

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    原始国家数据表将满量程误差(FSE)和增益误差(GE)定义为相同的规格、并指出已移除此测量的偏移。  因此、可以将此数据表中的 FSE 规格视为 去除偏移的传统 GE 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Collin!

    那么、对于 ADC128S052、我计算+/- 4.3LSB 的实际满量程误差、对吧?

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    这两个规格是不相关的、因此通过矢量加法(平方和根)添加它们更为常见、但最坏情况下的满量程误差可以通过直接将它们相加来计算、正如您所做的那样。