This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1287:连续同步模式下的 DRDY 信号不同于预期。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108136/ads1287-drdy-signal-in-continuous-sync-mode-is-different-from-expected

器件型号:ADS1287

您好!

请提供建议。

在以下条件 下、我尝试同步三个 ADS1287、但 DRDY 输出在不同的时序输出。

我的图像是、在连续同步模式下运行时、所有 DRDY 将在相同的时间输出、但这是否是误解?

目前、DRDY 的输出似乎由初始化 AD 的时序决定。

- AD_CLK 和 SYNC 从一个公共时钟分频。
AD_CLK:819.2kHz
同步:100Hz
采样:100SPS

- SYNC 的上升沿与 AD_CLK 的下降沿同步。

-所有三个通道都使用相同的 AD_CLK 和 SYNC。

-设置为连续同步模式。

但是、每个通道的 DRDY 时序不同。

-每个通道的转换结果都正常。

-如果每个通道的相位对齐、这将是完美的。

谢谢、

山崎纯弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamazakia-San、您好!

    您是否已确认设备是否已同时重新同步? 换言之、您是否曾强制所有器件同时重新同步、以便所有器件之间的转换都可以同时进行?  

    为了总结同步、SYNC 可以进行切换、然后在 器件内部启动计数。如果同步的一个上升沿的计数值与同步的下一个上升沿的计数值匹配、则系统处于同步状态时不会发生任何情况。  但是、如果计数值(以 CLK 速率计时)不匹配、系统将运行同步过程。 请注意、SYNC 不必与/DRDY 的相位匹配。

    因此、每个器 件完全可以在器件加电时的不同时间开始转换、并且在将器件置于正确的数据速率之间存在延迟。 在这种情况下、同步永远不会触发重新同步、因为所有同步时序始终保持一致(每个/DRDY 具有不同的相移)。  

    我建议在连续模式下使用小于或不等于/DRDY 整数的脉冲同步。 这将导致所有 ADC 同时重新同步、并且所有转换应同时启动。 由于输出数据看起来不错、同步和 DRDY 之间的时序似乎恒定、听起来同步工作正常、但转换绝不会同时启动。

    请告诉我您的发现。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    您的解释对我来说几乎是有意义的。
    SYNC 和 DRDY 之间的关系看起来稳定且同步正确。 我很放松。

    非常感谢您的详细解释。

    此致

    山崎纯弘