Other Parts Discussed in Thread: ADS1287
您好!
请提供建议。
在以下条件 下、我尝试同步三个 ADS1287、但 DRDY 输出在不同的时序输出。
我的图像是、在连续同步模式下运行时、所有 DRDY 将在相同的时间输出、但这是否是误解?
目前、DRDY 的输出似乎由初始化 AD 的时序决定。
- AD_CLK 和 SYNC 从一个公共时钟分频。
AD_CLK:819.2kHz
同步:100Hz
采样:100SPS
- SYNC 的上升沿与 AD_CLK 的下降沿同步。
-所有三个通道都使用相同的 AD_CLK 和 SYNC。
-设置为连续同步模式。
但是、每个通道的 DRDY 时序不同。
-每个通道的转换结果都正常。
-如果每个通道的相位对齐、这将是完美的。
谢谢、
山崎纯弘