This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:250MHz 时的剩余内容

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1107504/ads54j60-residual-content-at-250mhz

器件型号:ADS54J60

捕获250MHz 音调时、信号通过后剩余的频率成分。 ADC 以1GHz 运行。 从数据表中我们了解 到交错技术在 Fs/4下有一个小残余音调、但它通常低于我们的系统噪声源、因此在我们未接收信号时不会出现。

我们系统的变化意味着我们要解调的载波之一现在为250MHz、我们已经开始注意到、在我们未捕获载波的时间段内、250MHz 的内容现在出现在我们的噪声容器上方。

只需将一个来自 sig gen 的250MHz 信号推送到 ADC 即可重新创建这种情况。 如果我捕获1ms 的数据并进行频谱图并绘制250MHz 下的能量、我会得到下面的图、其中显示了脉冲接近开始时预期的较大内容、但在脉冲消失后很长时间、能量逐渐减少。 黄色的图是当脉冲停止时出现的能量。

  

我在数据表中看不到任何内容表明在 Fs/4处捕获数据是一个问题、但可以想象、直流校正内容可能会进入一个堆码中。 如果我将音调降低至245MHz、那么我确实会在脉冲开始和结束时获得一些250MHz 的能量、这是预期的、并且脉冲结束后的电平正确返回到没有脉冲时的初始电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、我们的专家将很快为您提供帮助。 同时、您能否澄清并发布任何 具体问题? 您似乎正在寻找有关此 FS/4的来源的确认/详细信息、但我不确定这是否是您真正关注的内容... 此外、您能否为我们提供有关图的详细信息、例如轴标签。 这将帮助我们为您提供帮助!

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是、信号消失后、是否有办法停止继续运行额外的 FS/4内容。  

    如前所述、我将生成初始250MHz。 在我给出的示例中、这是由信号发生 器完成的、但现在载波的频率为250MHz、这种影响在我们的传感器中也可见。

    该图显示了250MHz 下随时间变化的能量(1ms 的值)。 脉冲仅存在4ns、但可以看到、在此之后有一个扩展周期、其中仍然是一个250MHz 的信号、现在由 ADC 在内部创建。 如果源频率改变5MHz、则会出现这种现象、一旦脉冲在250MHz (黄色图)处经过其他较小的脉冲、ADC 就不会产生不必要的内容   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    它可能是校准的一个功能、在 连续重复频率规划之外、可能无法避免。  您是否使用不同的采样频率测试过这种情况、从而测试了不同的 FS/4音调?

    最棒的

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现其他人也有类似的问题  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779598/ads54j60-ads54j60-long-decay-at-center-frequency?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads54j60#

    更改采样频率并不是一个真正的选择、因为很多东西都是基于该1ns 分辨率的、所以我们没有对此进行研究。

    今天的一些实验表明 、通过更改寄存器0x6068来降低陷波滤波器的带宽比冻结完全旁路的直流校准等选项更有改进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、我们的团队建议尝试进行这种调整、因此我很高兴您能找到这种方法并快速进行测试。 似乎没有其他改进。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    只是为了补充 Chase 的意见、可以在此处找到修订版 D 数据表 第72页基本上详细介绍了 Jim 上传至您链接的其他帖子的文档中的内容。