捕获250MHz 音调时、信号通过后剩余的频率成分。 ADC 以1GHz 运行。 从数据表中我们了解 到交错技术在 Fs/4下有一个小残余音调、但它通常低于我们的系统噪声源、因此在我们未接收信号时不会出现。
我们系统的变化意味着我们要解调的载波之一现在为250MHz、我们已经开始注意到、在我们未捕获载波的时间段内、250MHz 的内容现在出现在我们的噪声容器上方。
只需将一个来自 sig gen 的250MHz 信号推送到 ADC 即可重新创建这种情况。 如果我捕获1ms 的数据并进行频谱图并绘制250MHz 下的能量、我会得到下面的图、其中显示了脉冲接近开始时预期的较大内容、但在脉冲消失后很长时间、能量逐渐减少。 黄色的图是当脉冲停止时出现的能量。
我在数据表中看不到任何内容表明在 Fs/4处捕获数据是一个问题、但可以想象、直流校正内容可能会进入一个堆码中。 如果我将音调降低至245MHz、那么我确实会在脉冲开始和结束时获得一些250MHz 的能量、这是预期的、并且脉冲结束后的电平正确返回到没有脉冲时的初始电平。