请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299-4 您好!
我们目前使用的是 ADS1299-8通道、 并已根据数据表使用 RC 电路填充了所有8个通道输入。
我们想用4通道芯片(ADS1299-4)交换8通道、并想知道我们是否需要更新 PCB 布局。
1、是否可以在引脚 IP5 - IP8上使用 RC 电路? 此电路的一个示例以黄色突出显示:

在 ADS1299-4上、建议使用什么方法对 IP5 - IP8和 iN5 - IN8进行布线?
此致、
费萨尔