This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:如何在4通道芯片上连接冗余通道、通道5 - 8。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1107813/ads1299-4-how-should-i-wire-redundant-channels-which-aren-t-on-the-4-channel-chip-channels-5---8

器件型号:ADS1299-4

您好!

我们目前使用的是 ADS1299-8通道、 并已根据数据表使用 RC 电路填充了所有8个通道输入。

我们想用4通道芯片(ADS1299-4)交换8通道、并想知道我们是否需要更新 PCB 布局。

1、是否可以在引脚 IP5 - IP8上使用 RC 电路?  此电路的一个示例以黄色突出显示:

在 ADS1299-4上、建议使用什么方法对 IP5 - IP8和 iN5 - IN8进行布线?

此致、

费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faisal、  

    我建议将 ADS1299-4的未使用输入引脚连接到 AVSS。 如果它们连接到额外的电路或 GND、则更有可能通过寄生效应增加功耗。 将 RC 电路连接到这些引脚不会成为问题、只是不建议这样做。  

    此致、
    Nick Z