This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:使用交流耦合进行阻抗测量

Guru**** 2546410 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102858/ads1299-impedance-measurement-with-ac-coupling

器件型号:ADS1299

您好!

这是上一个帖子的后续帖子:

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690192/ads1299-2-electrode-montage-for-a-single-differential-sequential-channel-of-eeg

为了使用某些特定电极、我们必须添加一个高通滤波器(连接到 AVSS 或 BIASOUT 的0.1uF 串联电容器+ 10Mohm 电阻器)、但尽管我们可以采集低振幅 EEG 信号、但我们无法测量电极阻抗。 主要问题是放大器的输入电压不是方波信号、而是由0.1uF 串联电容器产生的三角信号。

激励频率= 31.25Hz

振幅= 24nA (我们还尝试了6nA、6uA 和24uA)

是否有建议使用此配置测量阻抗? 附加了一些屏幕截图(不关心耦合噪声)

带有 CR 滤波器的通道输入(不工作):

带 RC 滤波器的通道输入(工作):

提前感谢!

Beñat μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以问您是否拥有/使用 ADS1299评估套件/板(EVM)?

    请您说明您尝试测量的内容吗?

    如果您尝试使用 ADS1299来测量通用的人体生物阻抗或电极阻抗、ADS1299的设计并非如此。

    电流源设计用于导联(电极)脱落检测、而不是真正用于任何通用阻抗测量。

    如果我不理解您正在接近的内容、请告诉我。

    但是、如果您尝试从三角波获取或恢复方波、您可以尝试使用有源积分器获取方波、但我不知道这种中间步进可能会导致/实现通用阻抗测量。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应!

    我们有 ADS1299评估套件。 根据 ADS1299和 EVK 数据表、我们认为即使电极阻抗不是很精确、也可以测量电极阻抗(我们只需要电极和皮肤接触之间的电阻值):

    问题是、当我们有低通滤波器(RC)时、我们能够通过施加24nA、31.25Hz 方波信号(由 ADS1299提供)来测量电极阻抗、但当我们有高通滤波器(下图)时、 我们无法测量该电极的阻抗、因为我们在通道上读取的信号是三角信号。 我们的理论是、这个三角信号来自电容器充电/放电过程、由于它非常慢、它不会完全充电/放电、因此我们无法计算电极的阻抗(或电阻)。

    我想知道是否有人在通道输入上使用了高通滤波器来测量阻抗。 无论如何、我将尝试一个有源积分器、看看它是否起作用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我没有仔细查看电极阻抗方法。 是的、您是否介意按照 ADS1299 EVM 用户指南了解它是否符合您的应用? -

    当我将您的部分原理图与 ADS1299 EVM 原理图进行比较时、它有一点不同-

    我想问为什么?

    您所指的0.1uF 电容器中的蓝色电容器是否构成高通滤波器?

    我是否可以询问您的低通滤波器和高通滤波器的截止频率?  

    我是否可以询问您探测哪个节点来读取波形?

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此票证/线程已挂起超过1周。

    为了清洁房屋、我将关闭此票据/线程。
    如果您可能有其他问题、请随时打开另一个 TT /主题。

    谢谢