This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881:零量程误差

Guru**** 2831975 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC9881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1106112/dac9881-zero-scale-error

器件型号:DAC9881

大家好、

我的客户正在其项目中评估 DAC9881。

它们测试 零量程误差为13mV、大于数据表上的32LSB。(REF 为5V)。

请帮您对问题发表一些意见吗?

客户在零点时测试 Vout。 客户的测试方法是否可能错误? 请帮您提供一些建议吗?
谢谢!
此致、
Ivy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何测试零标误差? 对于该部分、我们将零标度误差指定为2048 (十进制)、而不是零代码。

    请使用2048进行测试、并告知我这是否与数据表规格相匹配。 还测量基准电压

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的评论。

    我想问 零标误差和偏移误差是否是相同的参数、我对此不太确定。
    谢谢!
    此致,
    Ivy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    零 代码 误差   也归因于   输出 放大器。         由输出 放大 器的 净空 要求 靠近     负电源轨所导致的误差。  通过     所有 零加载    DAC  数据 寄存             器中并观察输出电压和理想输出电压之间的差异来测量它。

    偏移 误差 描述      了整个 传递 函数 在  线性   运行区域内的偏移或移位。 将  其视为      y  中的 b 项等于  mx   b

    偏移 误差   根据              从线性   运行区域的两点测量中获取的最佳拟合线计算得出的。  通常情况                     下、满量程范围介于10%和90%之间、以避免放大器的输出在潜在的非线性区域中运行。

    因此、对于 DAC9881、数据表指定了变相为零标度误差的偏移误差、而不是零 代码误差。

    此致、

    AK