大家好、
我的客户正在其项目中评估 DAC9881。
它们测试 零量程误差为13mV、大于数据表上的32LSB。(REF 为5V)。
请帮您对问题发表一些意见吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
零 代码 误差 也归因于 输出 放大器。 它 是 由输出 放大 器的 净空 要求 靠近 正 负电源轨所导致的误差。 通过 将 所有 零加载 到 DAC 数据 寄存 器中并观察输出电压和理想输出电压之间的差异来测量它。
偏移 误差 描述 了整个 传递 函数 在 线性 运行区域内的偏移或移位。 将 其视为 y 中的 b 项等于 mx 加 b
偏移 误差 是 根据 从线性 运行区域的两点测量中获取的最佳拟合线计算得出的。 通常情况 下、满量程范围介于10%和90%之间、以避免放大器的输出在潜在的非线性区域中运行。
因此、对于 DAC9881、数据表指定了变相为零标度误差的偏移误差、而不是零 代码误差。
此致、
AK