This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:DRDY 格式和频率

Guru**** 2385140 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103385/ads131m06-drdy-format-and-frequency

器件型号:ADS131M06

我在设置 ADS131M06时似乎遇到问题。 我可以读回我设置的寄存器、但输出似乎没有差异。

我已使用示波器检查信号以检查边缘质量、并使用逻辑分析仪检查信号以确保较长的位流正确。 此外、读回寄存器为我提供的值与我写的值相同、这表明写入操作正常、这提供了信号时序和位顺序的二次检查。

我向时钟寄存器写入0x3F1E 值、结果应在时钟寄存器中

启用通道0-5

对于16256的 OSR、OSR 位设置为7;对于8.192MHz 的 CLKIN 速率、转换率设置为250SPS

PWR 位设置为2或默认的高分辨率

此外、我向模式寄存器写入0x511值、结果应在模式寄存器中

寄存器和输入 CRC 禁用

复位位位保持高电平

启用 SPI 超时

最滞后的通道控制*DRDY

*无数据就绪时,DRDY 驱动为高电平

* DRDY:在8.192MHz 时钟速率下具有4个 CLKIN 或~0.5uS 的低电平有效脉冲。

不过,我看到*DRDY 速率为4kHz+,信号通常较低,如图所示

下一个屏幕显示时钟寄存器的写入序列

两张图片显示了该写入的详细信息

首先执行命令

然后是寄存器值

我具有用于写入模式寄存器的相同序列。 不过、我认为它不会增加太多信息。

我确定数据表中的内容缺失或误解、但此时我不知道是什么。 在~给定这些设置(由于内部缓冲、最高可达500)的情况下、我本来希望从* DRDY 线路获得窄低脉冲、但我得到的是多数低线路和4kHz 频率。 这些设置似乎不会影响行为。 对我所遗漏的内容有什么想法吗?

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我很想查看包含 DOUT 的逻辑分析仪快照。  NULL 命令的结果是什么? 首次读取时、是否在下一次数据转换发生之前通过读取两次来清除 FIFO?

    让我分解一下我看到的内容。 第一个屏幕截图显示、在 CS 引脚再次变为高电平之前、没有足够的 SCLK 周期来读取整个帧。 我假设您正在进行寄存器写入。 数据表显示、器件需要读取所有通道以完成帧。  

    读取命令上的所有数据可确保"可预测的 DRDY 引脚行为"、如数据表中所示:

    其余屏幕截图仅向我显示、正如您所说、信号完整性不是问题、因为我没有看到 DOUT 和 SPI 帧的任何其余部分。 我同意、如果您能够写回该值、那么您可能具有命令的格式和正确的计时。 但是、由于您选择不读取整个帧、因此您需要遵循"首次收集数据"、在这种情况下、您需要在下一次数据转换进入之前连续读取两次数据以清除 FIFO。

    简而言之、我建议您决定清除 FIFO、然后查看 DRDY 行为、或显示您正在执行此操作的一些屏幕截图、我们通过查看逻辑分析仪屏幕截图和 NULL 命令的结果进行调试。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据应该有足够的 SCLK 周期。 屏幕截图根本没有显示它们的分辨率。 总共有24 8位字节。 我已验证它们是否发生。

    我可以在中获取数据,我知道数据缓冲,但在该频率下,从*DRDY 根本无法保持。我确实在设置时钟和模式寄存器后执行同步,因此不应保留任何数据。 实际上,在第一个* DRDY 之前,我应该有4个 MS

    我包括了分辨率更高的写入、以显示我正在执行的操作。写入正确。

    问题仍然存在

    1. 为什么我没有获得数据表中所说的固定宽度低脉冲?
    2. 为什么我得到4kHz * DRDY 而不是250Hz? (我可以理解 、如果缓冲区已填满、则两个接近零、然后是4ms 的间隔。 但这不是我看到的结果)。

    第一个问题尤其困扰我、因为数据表指示脉冲宽度应仅为4 CLKIN 宽、仅为1/2us、远不及我看到的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    好的、听起来好像你得到了整个数据帧、而逻辑分析仪更适合显示这些类型的数据。 我仍然不确定为什么 CS 在每个 字节之间发布。 如果您有这些信息、我仍然希望看到它们

    对于问题2、我们需要首先弄清这一点、其余的调试应该更容易。 我没有一个好的答案、就是为什么数据速率没有减慢并遵循 OSR 设置。 默认情况下为4kSPS、因此我们需要更好地了解一些关系。 让我与团队交谈、看看他们的想法。

    对于问题1、 是否可以将 DRDY_FMT 切换回逻辑低电平而不是负脉冲作为短期调试步骤、以查看 DRDY 是否发挥相同的作用? 此外、如果 我们将进入 FIFO 填充并导致"不可预知的 DRDY 行为"、我们很可能必须等到问题2解决。

    此外、FIFO 上的小提示是、如果您连续遗漏了两个样本、所有数据都会被清除。 在这方面、它实际上并不是真正的 FIFO。

    与往常一样、如果您以前没有看到过、这里有一些参考代码: http://www.ti.com/lit/zip/sbac254 

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CS 不会在字节之间释放、您只会在第一张图片中看到别名、因为时间帧是压缩的。 我将获得几个照片来展示它、但在前6个字节之后、它会变得相当重复。

    默认格式*DRDY 的行为方式相同。 我切换了格式、因为*当数据准备就绪时* DRDY 行为将为低电平、正如我了解数据表时所知、我希望切换到能够保证(至少某种程度上)转换速率的内容。

    我还将在同步后立即获取行为快照。 我有三个运行的转换器、因此我也将集中精力处理单个转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    如果数据 看起来没有复制和粘贴(即真实通道数据)、则无需抓取它们。

    此时、我认为我们需要重新验证您的主要步骤。 我认为:

    • 写入和读取配置寄存器
    • 同步以清除 FIFO
    • 发送 NULL 或一些命令来读取数据

    是适用于您的应用的一组好步骤。 话虽如此、我们需要验证每个步骤、因为波形和过程似乎相互矛盾。

    让我们从读取和写入开始、您能否读取 ID (reg:0x0)并查看示波器(或逻辑分析仪)上的响应是什么? 这将测试读取。

    对于写入、您能否 读取状态寄存器并确保复位(位[10])为0b1、将0b0写入模式的复位位位位(位[10])、最后再次读取状态以确保复位位 翻转为 0b0?

    对于 SYNC、我希望在示波器捕捉上看到 CLK、SYNC、DRDY 和 DOUT、以确保时序处于 SYNC 但不处于复位标准范围内。

    为了读取数据、我希望看到 CH0_CFG MUX 发生更改、将输入短接在一起、然后读取输出。 注意到增益和 VREF 后、我们应该能够检查失调电压、看看失调电压是否在器件规格范围内。  

    我知道这是一种乏味的行为、但我们正处于这种行为毫无意义的阶段、但我们需要验证我们的假设。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cole、很抱歉耽误你的时间。 我得到了一些测量值。 从同步脉冲的脉冲宽度开始、我的目的是查看紧随其后的时序、它显示了一些有趣的东西。 我专门将其简化为单个 A/D、以减少所涉及的变量。

    首先是同步脉冲

    您可以看到、它略高于1uS。 在展开该视图时、我发现了以下内容

    第一个* DRDY 脉冲按预期在同步后4 ms 到达、然后在18次转换中每4 ms 到达一次、然后在长时间内下降为低电平。 然后它将以4kHz 的频率恢复。

    IC 似乎正在复位。 对来源有什么建议? 我将检查此电路板和另一电路板上的其他 IC、以查看行为是否不同或一致。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    这是一个有趣的发现。 同步看起来是正确的、但似乎在 SPI 线路开始释放时行为立即开始。 如果您可以在 DVDD 引脚和 AVDD 引脚处进行探测、以确保电源轨稳定、我对此感兴趣。 与第一个 SPI 线路转换一致的行为是可疑的。

    在 ADC 上实现复位的唯一实际方法是通过引脚、这似乎不是;通过复位命令;或上电复位(POR)。 在3个中、POR 看起来很可能。 还有一个 SPI 超时和复位、用于通信、而不是器件本身、但您需要等待4ms、因此我发现这种情况不太可能发生。

    最棒的

    Cole

    编辑:澄清了 SPI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cole、这给我发送了一个搜索。 让我为您提供最新信息。

    在检测到电力线后、我在3V3模拟(以及馈入该电源的5V)上发现了此行为

    数字3V3正常。 显然这是一个问题。 最初对时序感到困惑、我确实跟踪了它、直到加电时序。 同步后、电源循环供电。 通过将设置和同步延迟到电源之后进行更改、而不是匆忙地进入 IT 来解决该问题。 如您所见、125Hz 的稳定频率很好(250Hz 标称值的一半、因为此时我停止读取这些值以简化交互)

    我能够将读数重新添加到中、并将转换调整为我最初的目标。 我还设法测量了不同 IC 之间的 DRDY 漂移。

    感谢你的帮助

    Robert