This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC12DJ5200RFEVM

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1096971/adc12dj5200rfevm-adc12dj5200rfevm

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

e2e.ti.com/.../Problem-consultation-and-help-seeking.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    ADC12DJ5200RF EVM 有什么问题?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    您能否请客户使用下拉列表中的 ADC 上的 JMODE30以及下拉列表中的 HSDCpro 中的 ADC12DJ5200RF_JMODE30 ini 文件中的 JMODE30。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 您的建议非常有用、但我仍有一些新问题。 如果我需要双通道采样、即每个采样速率为5.2gs/s 的 ADC 都是独立工作的、我应该选择 JMODE31吗? 是否仍然可以使用 ADC12DJ5200RF_JMODE30 ini 文件? 如果不是、我应该怎么做? 其次、有71个 JMODE。 有什么区别? 我通常为使用的 ADC 选择哪种 JMODE? 如果我选择 JMODE 40和 JMODE 41、ADC12DJ5200RF_JMODE30 ini 文件是否仍然工作? 如何使用这三个 ADC ini 文件“ADC12DJ5200RF_JMODE0_TI_IPADC12DJ5200RF_JMODE10_TI_IPADC12DJ5200RF_JMODE21_TI_IP”? "FireWare"文件夹中有如此多的固件。 我应该如何使用它们、它们之间有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neeraj:

    非常感谢您上次的回复。 您的建议对我非常有帮助。 我尝试 同时 使用 JMODE31和 ADC12DJ5200RF_JMODE30 INI 文件。 在这种情况下、HSDC Pro 软件也可以工作、但它没有实现两个 ADC 的独立工作、只需将收集的数据交叉合成即可。 软件中只显示通道1 / 1、但没有显示通道2、并且 J4 (INA)和 J7 (INB)需要同时使用信号、它们必须是相同的信号。

     我的问题是、如何操作以实现两个 ADC 单独工作并对不同的输入信号(INA 和 INB)进行采样?

    贝斯特祝愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    请将随附的 INI 文件复制到 PC 上的以下位置。  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J58 Details\ADC 文件

    e2e.ti.com/.../ADC12DJ5200RF_5F00_JMODE31.ini

    断开并重新连接到 TSW14J58板、然后从 HSDCpro 下拉菜单中选择 ADC12DJ5200RF_JMODE31文件。 它应该为您提供双通道输出。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Neeraj:

    非常感谢您上次提供的文件、这对我非常有帮助。 我仍然希望得到您对以下问题的指导。

    我阅读了 ADC12DJ5200RF 手册、并找到以下说明:

    我不确定我的理解是否正确。 这是否意味着可以通过控制延迟来调整采样点、并且延迟精度可以达到19fs? 我想知道如何通过在 ADC GUI 软件上运行来实现采样点(相位)延迟控制? 此外、最大延迟可以达到多长时间?

    此外、本手册还提到满量程输入电压为0.8V VPP  (峰峰值)、屏幕截图如下:

    但我在 JMODE30模式下以10.4GS/s 的采样率进行了测试 当我输入大约1.31V VPP 的260MHz 射频信号时、采样结果接近整个范围。 是否有多种不同的电压范围选项?  它们分别是什么? 如何操作以选择不同的范围?

    再次感谢您的辛勤工作。

     祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2022.05.25.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ao、你好

    以下是数据表中讨论孔径延迟以及最小和最大调整的段落。  

    可以通过以下寄存器更改孔径延迟调整。  

    ADC 的默认满量程范围为800mV 峰峰值、但该范围可在 ADC GUI 中更改。  

    一旦满量程范围发生变化、请记住要执行校准。  

    此外、ADC 路径的输入端还有一个3dB 衰减器

    此致、

    Neeraj