主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
非常感谢。 您的建议非常有用、但我仍有一些新问题。 如果我需要双通道采样、即每个采样速率为5.2gs/s 的 ADC 都是独立工作的、我应该选择 JMODE31吗? 是否仍然可以使用 ADC12DJ5200RF_JMODE30 ini 文件? 如果不是、我应该怎么做? 其次、有71个 JMODE。 有什么区别? 我通常为使用的 ADC 选择哪种 JMODE? 如果我选择 JMODE 40和 JMODE 41、ADC12DJ5200RF_JMODE30 ini 文件是否仍然工作? 如何使用这三个 ADC ini 文件“ADC12DJ5200RF_JMODE0_TI_IP,ADC12DJ5200RF_JMODE10_TI_IP,ADC12DJ5200RF_JMODE21_TI_IP”? "FireWare"文件夹中有如此多的固件。 我应该如何使用它们、它们之间有什么区别?

尊敬的 Neeraj:
非常感谢您上次的回复。 您的建议对我非常有帮助。 我尝试 同时 使用 JMODE31和 ADC12DJ5200RF_JMODE30 INI 文件。 在这种情况下、HSDC Pro 软件也可以工作、但它没有实现两个 ADC 的独立工作、只需将收集的数据交叉合成即可。 软件中只显示通道1 / 1、但没有显示通道2、并且 J4 (INA)和 J7 (INB)需要同时使用信号、它们必须是相同的信号。
我的问题是、如何操作以实现两个 ADC 单独工作并对不同的输入信号(INA 和 INB)进行采样?
贝斯特祝愿
尊敬的 Sun:
请将随附的 INI 文件复制到 PC 上的以下位置。
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J58 Details\ADC 文件
e2e.ti.com/.../ADC12DJ5200RF_5F00_JMODE31.ini
断开并重新连接到 TSW14J58板、然后从 HSDCpro 下拉菜单中选择 ADC12DJ5200RF_JMODE31文件。 它应该为您提供双通道输出。
此致、
Neeraj
尊敬的 Neeraj:
非常感谢您上次提供的文件、这对我非常有帮助。 我仍然希望得到您对以下问题的指导。
我阅读了 ADC12DJ5200RF 手册、并找到以下说明:
我不确定我的理解是否正确。 这是否意味着可以通过控制延迟来调整采样点、并且延迟精度可以达到19fs? 我想知道如何通过在 ADC GUI 软件上运行来实现采样点(相位)延迟控制? 此外、最大延迟可以达到多长时间?
此外、本手册还提到满量程输入电压为0.8V VPP (峰峰值)、屏幕截图如下:

但我在 JMODE30模式下以10.4GS/s 的采样率进行了测试 当我输入大约1.31V VPP 的260MHz 射频信号时、采样结果接近整个范围。 是否有多种不同的电压范围选项? 它们分别是什么? 如何操作以选择不同的范围?
再次感谢您的辛勤工作。
祝你一切顺利!