Other Parts Discussed in Thread: DAC81408
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC81408EVM 主题中讨论的其他器件:DAC81408
您好!
我们希望使用 DAC81408开发电池测试设备、并使用 EVM 进行验证。
但是、我们遇到了一些短路问题。 想知道 VDD 和 VCC 之间是否有电源序列? 如果是、这两个节点之间需要什么延迟? 谢谢你。
以下是测试结果表:
|
DAC81408 |
步骤1. |
步骤2. |
结果 |
|
第1次审判 |
VDD |
VCC |
VDD > 500mA、VCC > 100mA (CC 模式) |
|
第2 次审判 |
VDD |
VCC |
VDD > 500mA、VCC > 100mA (CC 模式) |
|
第3 次审判 |
VCC |
VDD |
VDD > 0mA、VCC = 2mA (CV 模式) |