This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408EVM:上电序列(VDD/VCC)

Guru**** 2528330 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1104737/dac81408evm-power-up-sequence-vdd-vcc

器件型号:DAC81408EVM
主题中讨论的其他器件:DAC81408

您好!  

我们希望使用 DAC81408开发电池测试设备、并使用 EVM 进行验证。  

但是、我们遇到了一些短路问题。 想知道 VDD 和 VCC 之间是否有电源序列? 如果是、这两个节点之间需要什么延迟? 谢谢你。  

以下是测试结果表:  

DAC81408  

步骤1.

步骤2.

结果

第1次审判

VDD

VCC

VDD > 500mA、VCC > 100mA (CC 模式)

第2 次审判

VDD

VCC

VDD > 500mA、VCC > 100mA (CC 模式)

第3 次审判

VCC

VDD

VDD > 0mA、VCC = 2mA (CV 模式)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    器件不应需要任何电源定序:

    您能否分享您如何配置 EVM 跳线设置? 我的同事 Anbu 明天就可以了解一下。  

    最棒的

    Katlynne Jones