This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1191:从 ADS1191更改为 ADS1192

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102473/ads1191-change-from-ads1191-to-ads1192

器件型号:ADS1191
主题中讨论的其他器件:ADS1192

大家好 ,我们在查找 ADC ADS1191IPBSR 时遇到问题,因此我们正在评估 ADS1192IPBSR。

在我们的电流电路中、我们已将引脚5和6 (通道2 IN2N 和 IN2P)保持开路。

我们希望在 使用  ADS1191IPBSR 时使用 ADS1192PBSR、我们不希望更改硬件和软件、但数据表中并不清楚。

有人可以提供一些建议吗?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1191IPBSR 现已上市。

    是的、您可以使用 ADS1192IPBSR 代替 ADS1191IPBSR。 根据数据表、只要您购买相同的封装、引脚排列和尺寸就相同。

    我强烈建议 使用 ADS1192IPBSR 对多个现有的 PCBA 进行返工、并在最终决策和大规模生产之前进行一些 V&V 和鉴定测试。

    顺便说一下、您是否拥有/使用 ADS1192评估板/套件(EVM)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此票证/线程已挂起超过1周。

    为了清洁房屋、我将关闭此票据/线程。
    如果您可能有其他问题、请随时打开另一个 TT /主题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我能否询问软件协议是否相同?  由于 ADS1192IPBSR 有2个通道、 而 ADS1191IPBSR 只有1个通道、因此我认为需要修改当前的软件、但数据表中不清楚这两个组件的协议是否相同。

    此致

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、也可能是、 根据固件和软件设计的不同、如果不使用、用户可能需要更改代码或仅忽略/删除第二个通道的数据-