Other Parts Discussed in Thread: ADS1192
主题中讨论的其他器件:ADS1192
大家好 ,我们在查找 ADC ADS1191IPBSR 时遇到问题,因此我们正在评估 ADS1192IPBSR。
在我们的电流电路中、我们已将引脚5和6 (通道2 IN2N 和 IN2P)保持开路。
我们希望在 使用 ADS1191IPBSR 时使用 ADS1192PBSR、我们不希望更改硬件和软件、但数据表中并不清楚。
有人可以提供一些建议吗?
谢谢
最大
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1192
大家好 ,我们在查找 ADC ADS1191IPBSR 时遇到问题,因此我们正在评估 ADS1192IPBSR。
在我们的电流电路中、我们已将引脚5和6 (通道2 IN2N 和 IN2P)保持开路。
我们希望在 使用 ADS1191IPBSR 时使用 ADS1192PBSR、我们不希望更改硬件和软件、但数据表中并不清楚。
有人可以提供一些建议吗?
谢谢
最大
您好!
ADS1191IPBSR 现已上市。
是的、您可以使用 ADS1192IPBSR 代替 ADS1191IPBSR。 根据数据表、只要您购买相同的封装、引脚排列和尺寸就相同。
我强烈建议 使用 ADS1192IPBSR 对多个现有的 PCBA 进行返工、并在最终决策和大规模生产之前进行一些 V&V 和鉴定测试。
顺便说一下、您是否拥有/使用 ADS1192评估板/套件(EVM)?
谢谢