This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081S021:输入源阻抗

Guru**** 2779465 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC081S021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103294/adc081s021-input-source-impedance

器件型号:ADC081S021

最大 源阻抗是多少?  第9.1.1节显示了一个500欧姆电阻器和一个26pF 电容器以及4pF 输入电容。  如果要在5个时间常数内的 Tacq = 350ns 期间对该组合进行充电、则总阻抗为2.3K、因此源阻抗最大为1.8K。  我的假设是否正确?

2. 中央焊盘是连接到 GND 还是悬空?

3. 如果电流受到限制,Vin 上的电压是否可以高于 VA?  如果是、最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    ADC081S021是一款 SAR ADC、这意味着输入是开关电容器电路、这意味着输入阻抗是动态的、并且依赖于器件所用的采样率。  

    2.中间垫应接地

    3.您在这里的理解是正确的,但请注意它与最大绝对值不一致 不建议将其作为重复发生或一致的用例、这可能会缩短器件的寿命。 相反、这应该被视为故障情况的保护方法。 请注意、绝对最大值状态对于任何一个引脚都有10mA 的最大电流限制、我们建议电流限制更接近2mA。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tacq = 350ns 时电压不会变化。  我的假设是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解你的问题

    如果您询问问题#3, 在 Tacq 期间输入电压是否发生变化?

    当 Vin+0.3V>VA 时、内部 ESD 二极管将会旋转并将输入电流重定向至 VA、建议 VA 的电源能够吸收该电流。  如果在 Tacq 期间发生这种情况、器件将测量正满读数。

    如果您询问有关#1的问题、则 Tacq 期间输入电压是否会因动态阻抗而变化。 在 Tacq 期间、输入信号需要为 ADC 内部采样保持电容器充电。 Tacq 期间输入电路的这种性能如何决定 ADC 测量的精度。

    请注意下图、该图像取自在线培训视频: SAR 和 Delta Sigma 基本操作。 输入信号必须在 Acq 时间内驱动该信号。 当 S1断开时、转换阶段开始、输入信号不再连接到 ADC 的内部电路。此开关根据使用 ADC 的采样率/时钟速率进行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是关于#1: Tacq = 350ns 时电压不会变化。  我的假设是否正确? 我可以使用1.8K 的源阻抗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您查看  SAR 和 Delta Sigma 基本操作~单击此处~

    您可以共享原理图吗? ADC 的采样率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    幻灯片10: 假设 Vcsh (t0)= 0V (即 S2完成其工作)、该公式简化为:

    Vcsh (t)= Vin *(1 - e^(-t/(rsh*TSH))。  如果 t/(rsh*TSH)= 5 (如上所述为五个时间常数)、Vcsh (t)= Vin * 0.993。  这不是相当1/2 LSB、即8位分辨率下的 Vin * 0.998。  6个时间常数也不够、但7个时间常数将提供 Vin * 0.999。

    SO (源阻抗+ rsh)*(csh + CPIN)* 7 < Tacq

    源阻抗< Tacq /((csh + CPIN)* 7)- rsh

    源阻抗< 350E-9 /(30E-12*7)- 500

    源阻抗< 1.1K

    请仔细检查我的假设和数学计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的片段来自 《模拟工程师口袋参考书》。 该表显示了根据分辨率进行稳定所需的时间常数、请注意、对于8位分辨率、它将需要5.5时间常数。  

    您的数学看起来是正确的。