主题中讨论的其他器件:ADS8688、 ADS8688EVM-PDK
在使用 ads8688时遇到问题、AGND 上存在共模噪声、可能会影响数字系统、如何解决?

当控制用于驱动接触器时、模拟系统会受到影响、FPGA 无法正确获取样本
每次采样时、能否使用 rst/PD 引脚复位8688? 8688内部寄存器可能会被干扰更改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在使用 ads8688时遇到问题、AGND 上存在共模噪声、可能会影响数字系统、如何解决?

当控制用于驱动接触器时、模拟系统会受到影响、FPGA 无法正确获取样本
每次采样时、能否使用 rst/PD 引脚复位8688? 8688内部寄存器可能会被干扰更改?
Nirvana、您好!
请参阅以下我的建议:
此致、
戴尔
Nirvana、您好!
在您的情况下、分离接地是我最大的关注点、因为如果接地未正确分离、电流环路可能会更长。 我们的 EVM 板通常对所有 AGND 和 DGND 使用实心接地层、下面是 我们 EVM 板的共层设计。
ADS8688EVM 对电源的要求较低、 并且 EVM 上的电路很简单、因此在设计该板时、第2层和第3层内层都用于 GND。
此致、
戴尔
Nirvana、您好!
我们建议 为 ADC 的所有 AGND 和 DGND 引脚使用实心接地层。 0hm 电阻器不能用于替代实心接地层、因为它取决于电阻器的位置、接地拆分方式以及模拟组件和数字组件在 PCB 布局上的放置和设计方式。
TIDA00170 显示了需要数字隔离器隔离的典型设计。 隔离侧的所有接地连接、包括 ADS8688的 AGND/DGND 和 DAC 的接地均共用同一接地层。
当不需要隔离时、ADC 的接地平面可以是主机控制器的同一接地平面。 但是、包括 ADC 在内的所有模拟组件都不应靠近包括主机控制器在内的数字电路放置。 此外、ADC 的 AVDD 还需要一个干净的低噪声电源。
此致、
戴尔