This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:ADS8688干扰

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8688EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108788/ads8688a-ads8688-disturb

器件型号:ADS8688A
主题中讨论的其他器件:ADS8688ADS8688EVM-PDK

在使用 ads8688时遇到问题、AGND 上存在共模噪声、可能会影响数字系统、如何解决?

当控制用于驱动接触器时、模拟系统会受到影响、FPGA 无法正确获取样本

每次采样时、能否使用 rst/PD 引脚复位8688?  8688内部寄存器可能会被干扰更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirvana、您好!

    请参阅以下我的建议:

    • 请勿在 AGND 和 DGND 之间使用铁氧体磁珠。 强烈建议为所有 AGND 和 DGND 使用单个专用接地层。 为了进行临时测试、可以使用一个0欧姆电阻器、并且这个电阻器应该被放置在尽可能靠近 ADC 的位置。 同样、建议在您的最终设计中使用实心接地层。
    •   铁氧体磁珠无法保证 AVDD 的电源干净。 您可以在功能设计中使用专用/低噪声 LDO 为 AVDD 生成干净的电源。
    • 将 AUX_GND 连接到 AGND 接地平面、如果未使用 AUX 通道、也会将 AUX_IN 短接到 AGND 平面。
    • 不建议进行这种重置、但您可以这样做。
    • 只要 SDI 上的数据与寄存器写入操作格式匹配、就可以进行此操作。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUX 通道未使用、未连接的引脚将影响 ADs8688?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirvana、您好!

    AUX 通道连接到多路复用器、并与其他通道共用同一个 ADC。 最好将它们短接至 AGND 、尤其是在 AUX_GND 引脚上、以防它们拾取噪声。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用内部寄存器禁用辅助通道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirvana、您好!

    AUX 通道不能被禁用、但只能在手动模式下选择。 这不应是导致问题的直接原因、但最好将其短接至 AGND、尤其是对于 AUX_GND 引脚。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用 AGND 短接 AIN_XP 引脚、样本上仍然存在干扰。ADC 的数字部分是否受电脉冲的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirvana、您好!

    您是否了解过我在上面的第一和第二条建议?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经处理了第一和第二个建议、解决了一些问题、但通过测试、我觉得数字器件可能会受到噪音的影响、CS 或 RST 引脚可能不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AGND 和 dgnd 分为两部分、我认为这可能是问题所在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS8688EVM-PDK 套件是否提供 PCB 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirvana、您好!

    在您的情况下、分离接地是我最大的关注点、因为如果接地未正确分离、电流环路可能会更长。 我们的 EVM 板通常对所有 AGND 和 DGND 使用实心接地层、下面是  我们 EVM 板的共层设计。

    • 第1层(顶层): 信号
    • 第二层(内层):GND -所有 AGND 和 DGND 的整层
    • 第3层(内层): 电源
    • 第4层(底层): 信号。

    ADS8688EVM 对电源的要求较低、 并且 EVM 上的电路很简单、因此在设计该板时、第2层和第3层内层都用于 GND。

    此致、

    戴尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们使用0欧姆电阻器代替铁氧体磁珠、但它仍然不起作用。受输出噪声影响的系统的惯性部分。我已经检查了 TIDA00170、控制系统(MCU 或 FPGA 或其他东西)与模拟部分隔离、 8688的 DGND 和 AGND 连接形成 GND 平面。我的问题是如何将 ADC DGND 连接到系统 DGND、是否有任何注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个应用手册演示、如图所示、ADC GND 连接在一起、但 ADC 如何连接到主机系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirvana、您好!

    我们建议 为 ADC 的所有 AGND 和 DGND 引脚使用实心接地层。 0hm 电阻器不能用于替代实心接地层、因为它取决于电阻器的位置、接地拆分方式以及模拟组件和数字组件在 PCB 布局上的放置和设计方式。

     TIDA00170 显示了需要数字隔离器隔离的典型设计。 隔离侧的所有接地连接、包括 ADS8688的 AGND/DGND 和 DAC 的接地均共用同一接地层。

    当不需要隔离时、ADC 的接地平面可以是主机控制器的同一接地平面。 但是、包括 ADC 在内的所有模拟组件都不应靠近包括主机控制器在内的数字电路放置。 此外、ADC 的 AVDD 还需要一个干净的低噪声电源。

    此致、

    戴尔