主题中讨论的其他器件:ADS1298、
大家好、
美好的一天! 我代表客户进行过此类处理。 请查看下面的完整详细信息。
我们正在密切配合使用"ADS1298 ECT"评估板。
当我们将"MMB0模块化 ewm 主板"连接到 实验室电源时、电压为5伏、消耗的电流为+3安、大约为4伏、 这基本上是对我们 的电源的封顶。
电路板上的 LED 指示灯亮起、但某些组件的温度超过90摄氏度、因此我们将其关闭。
我们确信、主板在任何时候都消耗3安培是不正常的。
我们希望确保正确连接、然后再将产品退还给您、因此我们已添加了一些图片。