This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:电源问题

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1109772/ads1298ecgfe-pdk-power-supply-issue

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298

大家好、

美好的一天! 我代表客户进行过此类处理。 请查看下面的完整详细信息。

我们正在密切配合使用"ADS1298 ECT"评估板。

当我们将"MMB0模块化 ewm 主板"连接到 实验室电源时、电压为5伏、消耗的电流为+3安、大约为4伏、 这基本上是对我们 的电源的封顶。

电路板上的 LED 指示灯亮起、但某些组件的温度超过90摄氏度、因此我们将其关闭。

我们确信、主板在任何时候都消耗3安培是不正常的。

我们希望确保正确连接、然后再将产品退还给您、因此我们已添加了一些图片。

e2e.ti.com/.../sn_5F00_customerservice_5F00_case_5F00_144fb3a5473b055068ef7a51e36d431c_5F00_attachments.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在我的末尾进行了测试-

    不带子板(即 仅 MMB0主板、未连接 ADS1298EVM)-

    注意到 LED 亮起。

    电流应约为0.11A 左右-

    子板已连接并连接到计算机、且 GUI 已启动并识别该板、电流约为0.26~0.3A

    采集期间-电流至少约为0.27A  

    客户是否在为 J13A 供电之前移除了 J12跳线?

    客户能否探测或检查 U5的 PIN2或与引脚4相对于 GND 的连接? 我怀疑客户的 MMB0有任何损坏。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在我的末尾进行了测试-

    不带子板(即 仅 MMB0主板、未连接 ADS1298EVM)-

    注意到 LED 亮起。

    电流应约为0.11A 左右-

    子板已连接并连接到计算机、且 GUI 已启动并识别该板、电流约为0.26~0.3A

    采集期间-电流至少约为0.27A  

    客户是否在为 J13A 供电之前移除了 J12跳线?

    客户能否探测或检查 U5的 PIN2或与引脚4相对于 GND 的连接? 我怀疑客户的 MMB0有任何损坏。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不带子板(即 仅 MMB0主板、未连接 ADS1298EVM)-

    注意到 LED 亮起

    MMB0 5V from benchtop power supply

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chienchun Yang。

    下面是我们客户的回答。  

    EVM 未附带壁式插座电源适配器或任何形式的外部电源。

    这就是我们使用单极电源的实验室电源的原因。
    我们通过以下指南进行了连接:

    Chrome 扩展://efaidnbmnnnibpcajpcglclfindmkaj/www.ti.com/.../slau262d.pdf

    部分:
    "7.3.2连接实验室电源"

    除此之外、我们还将测试引脚的接地端、并将电压作为比较进行回复。
    我想我们短接了 J13B 而不是 J13A、所以我们将尝试这样做。
    我们断开了 J12跳线。

    我们在没有 ADS 的情况下测试电路板。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所提及的文档不适用于 ADS1298EVM、该文档中的 MMB0电路板版本较旧;它是修订版 C。客户是否使用 MMB0 RevC 或 RevD?

    是的、请仔细检查  U5的 PIN2或与引脚4周围相对于 GND 的走线/电路。 可能是某处短路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Chienchun Yang、

    根据我们的客户、感谢您的耐心和帮助!

    该电路板为:
    版本 D、2009 MMBØ、模块化 EVM 主板


    我刚刚测试了 DMOS "U5"上的所有引脚、首先测试了所有引脚相对于 GND (无电源)的导通性:
    1:97.6k (输入电压)
    2:97.6k (输出电压)
    3:00.0 (GND)
    4:6.9万(NR/调整)
    5:97.6k (启用)

    然后、我使用5伏单极测试了电路板(设置方式与您发送的图片中的设置方式相同)。 我可以在电流为3.2安培时获得最大4伏的电压、因为我的实验室电源设置了上限。
    我只打开1秒以记录电压、然后再次将其打开。

    1:00.3mV (Vin)
    2:00.3mV (输出电压)
    3:00.3mV (GND)
    4:50-100mV (NR/调节)(当我打开电源时不改变)
    5:00.3mV (启用)

    重要提示:

    "在仔细观察电路板的同时、我注意到 DSP TMS320 "U20"上的多个桥臂在4个不同的位置用一个锡短接。" 我们和一些专家一起尝试了所有东西,他得到了与我们相同的咨询,他可以打开和关闭它。  

    如果您可以给我们发送一个新的(ADS1298ECGFE-PDK) 、同时我们会将其发回给大家、那将是完美的!  "

    这是附加的器件图像

    您能否确认我们是否可以替换 此 ADS1298ECGFE-PDK? 谢谢你

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan 和客户:

    很遗憾看到过度焊接会导致电路板明显短路和可能损坏。
    如果不是直接从 TI 购买、客户需要联系购买电路板的供应商/零售商、并要求退款或更换。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Chienchun、

    感谢您的回答。 我将从这里获取它、并通知我们的客户。  

    此致、

    Jonathan