This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7945:ADC 输入通道选择

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108893/ads7945-adc-input-channel-selection

器件型号:ADS7945

您好!

我有一些问题。

通道选择

  在数据表的图77中指定的窗口期间、可随时切换 CH SEL。

但 TI 建议在第一个 SCLK 上升沿之后和第二个 SCLK 上升沿之前选择所需的通道。  

此建议是否为强制性建议?

2.我可以获得一些与 AD7945相关的驱动程序源代码或示例代码吗?

3.我想在 LCD 上显示二进制补码结果。 是否有示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议 并非强制性的、但请注意、在建议区域之外、可能会导致错误的输出代码、因为器件可能会看到不稳定的模拟输入。  请注意、SCLK 的第二个上升沿不是唯一的选择、在转换阶段的任何地方都是可以接受的、并且不会导致稳定问题(在 SCLK 的第一个上升沿之后)

    2和3。 器件产品页面的设计和开发部分列出了所有可用的支持性配套资料~单击此处~

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CS 处于高电平时能否预选通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、CS 处于高电平不是更改 CHANNEL 选择的时间。  

    请注意、当 CS 处于高电平时、器件可能处于采集阶段、因此应避免这种情况以进行任何类型的更改。  

    此致

    Cynthia