请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7945 您好!
我有一些问题。
通道选择
在数据表的图77中指定的窗口期间、可随时切换 CH SEL。

但 TI 建议在第一个 SCLK 上升沿之后和第二个 SCLK 上升沿之前选择所需的通道。
此建议是否为强制性建议?
2.我可以获得一些与 AD7945相关的驱动程序源代码或示例代码吗?
3.我想在 LCD 上显示二进制补码结果。 是否有示例?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一些问题。
通道选择
在数据表的图77中指定的窗口期间、可随时切换 CH SEL。

但 TI 建议在第一个 SCLK 上升沿之后和第二个 SCLK 上升沿之前选择所需的通道。
此建议是否为强制性建议?
2.我可以获得一些与 AD7945相关的驱动程序源代码或示例代码吗?
3.我想在 LCD 上显示二进制补码结果。 是否有示例?
您好!
建议 并非强制性的、但请注意、在建议区域之外、可能会导致错误的输出代码、因为器件可能会看到不稳定的模拟输入。 请注意、SCLK 的第二个上升沿不是唯一的选择、在转换阶段的任何地方都是可以接受的、并且不会导致稳定问题(在 SCLK 的第一个上升沿之后)
2和3。 器件产品页面的设计和开发部分列出了所有可用的支持性配套资料~单击此处~
此致
Cynthia