Other Parts Discussed in Thread: TX7332, AFE5832LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5832LP 主题中讨论的其他器件:TX7332、
尊敬的先生:
我们不熟悉超声波设计。 我们已经获得了适用于 TX7332和 AFE5832LP 的 swaroop 板设计文件和数据表。 我们有以下问题。
- 是否用于相控阵探头?
- 发送器有128个通道、而接收器只有64个通道、请说明。
- 我们如何获得 swaroop 板? 我们能否共享设计并由我们的行业合作伙伴制造?
- 我们无法打开 SlaveFifoSync.img 文件。 您能帮助打开它需要哪种工具吗?
- 我们是否可以将 Swaroop 板用于彩色多普勒(适用于脉冲波和连续波)?
- T/R 开关在导通状态下提供24 Ω 阻抗–我们是否需要任何阻抗匹配?
- 延迟分布、波束形成分布和图形分布之间有何区别?
- 配置文件 RAM 中最多可存储16个波束形成配置文件和32个图形配置文件。 我们是否必须在每次电路板上电时加载它们?
- AFE5832LP ADC 具有10位和12位分辨率、其中哪一个可以提供更好的图像质量?
- 最终图像质量是否与基于购物车的系统相当?
- 您是否具有 DBF 的任何文档/参考代码/支持(幻灯片编号13、Swarop_Board_Report_11_Apr_209.pptx)
提前感谢您
Manan Oza 博士