This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:具有 TX7332和 AFE5832LP 的 Swaroop 板

Guru**** 2573735 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111993/afe5832lp-swaroop-board-with-tx7332-and-afe5832lp

器件型号:AFE5832LP
主题中讨论的其他器件:TX7332

尊敬的先生:

 

我们不熟悉超声波设计。 我们已经获得了适用于 TX7332和 AFE5832LP 的 swaroop 板设计文件和数据表。 我们有以下问题。

 

  1. 是否用于相控阵探头?
  2. 发送器有128个通道、而接收器只有64个通道、请说明。
  3. 我们如何获得 swaroop 板? 我们能否共享设计并由我们的行业合作伙伴制造?
  4. 我们无法打开 SlaveFifoSync.img 文件。 您能帮助打开它需要哪种工具吗?
  5. 我们是否可以将 Swaroop 板用于彩色多普勒(适用于脉冲波和连续波)?
  6. T/R 开关在导通状态下提供24 Ω 阻抗–我们是否需要任何阻抗匹配?
  7. 延迟分布、波束形成分布和图形分布之间有何区别?
  8. 配置文件 RAM 中最多可存储16个波束形成配置文件和32个图形配置文件。 我们是否必须在每次电路板上电时加载它们?
  9. AFE5832LP ADC 具有10位和12位分辨率、其中哪一个可以提供更好的图像质量?
  10. 最终图像质量是否与基于购物车的系统相当?
  11. 您是否具有 DBF 的任何文档/参考代码/支持(幻灯片编号13、Swarop_Board_Report_11_Apr_209.pptx)

 

提前感谢您

 

Manan Oza 博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、您好!

    感谢您关注 Swaroop 设计。

    该板使用选择性披露的器件。 我将通过上述问题的答案联系您的邮箱 ID。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    有更新吗?

    提前感谢您。

    Manan Oza 博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、您好!

    很抱歉、电子邮件回复延迟

    我已通过电子邮件将您的问题的答案发送给您 为了进一步沟通、我们可以直接使用邮件。  

    我将关闭此主题、如果您有任何问题、请随时联系我们。

    谢谢、此致、

    Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Abhishek。

    此致、