主题中讨论的其他器件: DAC8775、 DAC8775EVM
你(们)好,先生
我需要设计一个需要 2通道输出 或4通道输出版本的 AO 模块。
我认为 ADI/AD5423、TI /DAC8760 能够满足我的需求
AD5423具有菊花链、DAC8760则移除了该功能
如果我想在电路板中使用四个 DAC8760 x4、如何控制它?
请提供建议、谢谢
PS:我只需要 SPI 和一个引脚来控制 DAC8760
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生
我需要设计一个需要 2通道输出 或4通道输出版本的 AO 模块。
我认为 ADI/AD5423、TI /DAC8760 能够满足我的需求
AD5423具有菊花链、DAC8760则移除了该功能
如果我想在电路板中使用四个 DAC8760 x4、如何控制它?
请提供建议、谢谢
PS:我只需要 SPI 和一个引脚来控制 DAC8760
Alex、
对于微控制器、我假设已经有一个/CS、DIN、DOUT 和 SCLK 来控制单个 SPI 器件。 在控制四个器件时、您可以将所有器件的 DIN 连接在一起、并将所有器件的所有 DOUT 连接在一起。 之后、将独立控制锁存引脚。 微控制器将使用其他 GPIO 引脚作为其他三个器件的锁存引脚。 但是、对于每个器件、SCLK 必须选通至。
我们在第41页的数据表中以这种方式展示了这一点:

在图中、当锁存器处于高电平时、每个器件的 SCLK 都会关闭(类似于 SPI 中的/CS 功能)。 此图显示了两个器件的连接、但此控制方法扩展到了四个、增加了可用作额外/CS 线路的其他 GPIO 引脚。
吴约瑟
您好!
对于 DAC8775、这只是一个具有四个输出通道(各种 VOUT 和 IOUT 范围)的单个器件。 在该器件中、有一个单 SPI 通道、DAC8760中不需要任何所需的 SPI 门控。 同样、我会让您的客户查看数据表、以确保数据表符合他们的需求。
该器件具有集成降压/升压转换器。 如果他们有其他可用电源、则不是绝对需要它。 DAC8775EVM 是一款用于查看器件的好工具。 他们可以使用它来设置配置和查看功能。 布局不是很紧凑、但他们可以查看它以了解器件运行需要包含哪些内容。
吴约瑟