This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:在 AO 模块中使用4通道 DAC8760

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, DAC8775, DAC8775EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111120/dac8760-use-the-4-ch-dac8760-in-the-ao-module

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件: DAC8775DAC8775EVM

你(们)好,先生

我需要设计一个需要 2通道输出 或4通道输出版本的 AO 模块。

我认为 ADI/AD5423、TI /DAC8760 能够满足我的需求

AD5423具有菊花链、DAC8760则移除了该功能

如果我想在电路板中使用四个 DAC8760 x4、如何控制它?

请提供建议、谢谢

PS:我只需要 SPI 和一个引脚来控制 DAC8760

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、


    对于微控制器、我假设已经有一个/CS、DIN、DOUT 和 SCLK 来控制单个 SPI 器件。 在控制四个器件时、您可以将所有器件的 DIN 连接在一起、并将所有器件的所有 DOUT 连接在一起。 之后、将独立控制锁存引脚。 微控制器将使用其他 GPIO 引脚作为其他三个器件的锁存引脚。 但是、对于每个器件、SCLK 必须选通至。

    我们在第41页的数据表中以这种方式展示了这一点:

    在图中、当锁存器处于高电平时、每个器件的 SCLK 都会关闭(类似于 SPI 中的/CS 功能)。 此图显示了两个器件的连接、但此控制方法扩展到了四个、增加了可用作额外/CS 线路的其他 GPIO 引脚。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    对于您的回复、客户可能需要在其设计中添加逻辑、并在客户设计中增加额外的成本和空间。

    我们是否有任何器件可以与 AD5423竞争?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 DAC8760是与 AD5423竞争的最佳器件。 虽然 SCLK 的门控需要额外的数字线路、但我想逻辑电路会很小。  

    另一个器件是 DAC8775、它具有四个可配置输出。 该器件确实具有集成降压/升压转换器、这可能会使设计变得更大一些。 我要注意的是、每个通道都需要单独和按顺序进行编程和配置。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    感谢您的信息。 我想再次确认 DAC8775无需额外的逻辑设计即可满足客户要求、对吗?

    仅 DAC8775集成降压/升压转换器、因此芯片尺寸和设计空间将大于 DAC8760、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    对于 DAC8775、这只是一个具有四个输出通道(各种 VOUT 和 IOUT 范围)的单个器件。 在该器件中、有一个单 SPI 通道、DAC8760中不需要任何所需的 SPI 门控。 同样、我会让您的客户查看数据表、以确保数据表符合他们的需求。

    该器件具有集成降压/升压转换器。 如果他们有其他可用电源、则不是绝对需要它。 DAC8775EVM 是一款用于查看器件的好工具。 他们可以使用它来设置配置和查看功能。 布局不是很紧凑、但他们可以查看它以了解器件运行需要包含哪些内容。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    谢谢。 是的、我们已经向客户推广了 DAC8775。

    但由于设计灵活性、单通道仍然是客户的首选。

    DAC8760需要额外的门控电路。 这是本例中的瓶颈。

    谢谢你。