This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:与 Xilinx 连接#39;s KC705

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111044/adc12qj1600evm-connect-with-xilinx-s-kc705

器件型号:ADC12QJ1600EVM

大家好、

客户 现在可以使用 GUI 查找驱动程序。 但是、根据客户的说法、在使用期间无法正常连接到 EVM。  他们希望使用 Xilinx 的 KC705评估板连接到 EVM 、并想知道是否可以单独配置 EVM 以匹配我的 KC705。 这是可行的吗? 如果是、是否有客户可以遵循的指南?
谢谢。
此致、
5月

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maynard、即将与其中一位器件专家取得联系。 同时、您能否澄清以下内容? 这将有助于我们了解主要问题。

    在使用期间、它无法正常连接到 EVM

    ADC12QJ1600EVM GUI 无法连接到 EVM?

    您想知道是否可以单独配置 EVM 以匹配我的 KC705

    我不确定您在这里要求什么、您能重新表述客户的需求吗? 您是否已经有运行 KC705的正常设置? 客户是否已经拥有 TSW14J10EVM

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    客户是否已解决此问题? 如果没有,请您提供大通要求的信息,以便我们提供帮助吗?

    谢谢、

    Drew