请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12QJ1600EVM 大家好、
客户 现在可以使用 GUI 查找驱动程序。 但是、根据客户的说法、在使用期间无法正常连接到 EVM。 他们希望使用 Xilinx 的 KC705评估板连接到 EVM 、并想知道是否可以单独配置 EVM 以匹配我的 KC705。 这是可行的吗? 如果是、是否有客户可以遵循的指南?
谢谢。
此致、
5月
5月