This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:在 JMODE5、7、11、22等非 JMODE0/2中建立链路

Guru**** 2814845 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123956/adc12dj5200rf-link-up-in-jmode5-7-11-22-etc-other-than-jmode0-2

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

第一

我们使用 ADC12DJ5200作为 ADC12DJ3200的直接替代产品、因为我们喜欢以更高的速率或 FS 运行。  

2

我们当前的 FPGA 项目位于 JMODE0/2、Fs = 1600MHz、Fbit = 6400Mbps。 rxlink_clk = 160MHz (或6400/40)

FPGA 项目源自 TI Arria10 + ADC12DJ3200 JMODE0设计固件 - SLAC748.ZIP

3号

我的 ADC12DJ5200可与当前 FPGA 项目配合使用、因此对 JMODE0/2没有疑问。

4.

但是、在更改为 JMODE5/7后、我无法建立链路或使器件对齐。

其中 Fbit = 6400Mbps、Fs = 2560MHz、R = 2.5。  rxlin_clk = 160MHz、因为 Fbit 是相同的。  

他们是对的吗?

5号

对于 FPGA IP 内核、我更改了 F = 1、S = 4、N= N'= 8和 K = 20、而 L 和 M 保持不变。  

我是否错过了任何内容?

6号

显然、IP 内核配置的 L 和 M 定义与 ADC 数据表中的定义不同。   

Arria10 + ADC12DJ3200 JMODE0设计固件中 FPGA IP 内核配置的 L = 8和 M = 2

它用于 JMODE0/2。  

因此、我想知道对于 JMODE 5/7和 JMODE11、L、M、K、F、S 等的正确值是多少。  

希望尽快收到您的回复。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此参考设计专为 JMODE0和2而构建、我认为不支持其他 JMODES。  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一

    我知道参考设计中的传输层是用于数据交错上的 JMODE0/2、因此对于其他模式、需要对其进行更改。  

    2

    我将讨论 PHY 和链路层、它们是 Intel 的 IP 内核。 因此、可以从英特尔 Quartus P Pro 工具重新配置它们。  

    3号

    您是否意味着 即使我可以修改 IP 内核配置、也无法在其他模式下运行? 例如、更改链路层参数 L、M、F、S、 K 等

    这意味着硬编码在某个位置? 如果是、  

    您能否指定硬编码的文件?

    4.

    重新配置为 JMODE5/7后、我无法获得链路连接或器件对齐。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否回答上面的问题4、5、6? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    New2Day、您好!

    我在下面的帖子中回答了这个问题。  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1123629/adc12dj5200rf-link-not-up-in-other-jmodes-than-jmode0-2

    此致、

    Neeraj