This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5688:Theta JC 顶部电阻

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5688, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118012/dac5688-theta-jc-top-resistance

器件型号:DAC5688
主题中讨论的其他器件: DAC3484

大家好、

美好的一天!  请帮助提供 此器件  DAC5688IRGCR 的完整热性能信息。 它是否可以顶部冷却、如果是、θ JC 顶部电阻的值是多少?

客户的主要问题是用于零件顶部冷却的 θ JC 顶部。

除此之外、我已经检查了这个 e2e E2E 主题、 它提到 了 DAC5688具有与 DAC3484类似的封装。 我们能考虑 一下 DAC3484提供的热性能信息。

非常感谢。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我们需要寻找包装团队来帮助/确认这一点。 我们将为您提供最新信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我以前曾从从事该项目的前封装工程师那里得到一条消息。 在与封装团队核实散热问题时、请查看以下内容:

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A (来自 Gerry Balanon)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     我们看到客户使用散热接口材料将外部散热器放置在 QFN 封装顶部。 这样做的主要考虑因素如下。

    • 热界面材料的导热性
    • 安装到 PCB 板的散热器–确保这不会给 TI 器件带来很大压力、因为这会影响封装性能/完整性

     

     如果客户可以增加 PCB 板上的铜厚度/百分比覆盖范围、这将是最好的。 另一个问题是、如果他们能够将 TI 部件移向 PCB 的中心、从而有助于散热、如果这位于电路板的一角、则会有所帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您分享有关热界面材料热导率的信息。  我们将等待封装团队提供有关散热的最新信息。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    包装团队(Travis Blake)正在研究该参数、并将在下周的某个时候向您更新。 谢谢你。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我注意到特拉维斯直到27日才上任。 他回到办公室后,我需要再次打他一个 Ping。 谢谢你。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,  

    谢谢你。 我们将等待您的更新。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是更新:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):

    20.7

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值):

    7.7.

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    5.8

    结果- psi JT (标准数据表值):

    0.1.

    结果- psi JB (标准数据表值):

    5.7.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值):

    0.9.