This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1106E05:启动时的 AMC1106高电流读数

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01094, AMC1106M05, MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1119968/amc1106e05-amc1106-high-current-reading-at-startup

器件型号:AMC1106E05
主题中讨论的其他器件:TIDA-01094AMC1106M05MSP430F6779A

您好!

在电表设计中、我们使用 AMC1106作为外部 Σ-Δ 调制器进行电流测量、我们在器件启动(加电)时从连接到 AMC1106 DOUT 的 ADC 获得的读数过高、 在 近 3-5秒后、值会稳定下来、我们将从 ADC 获取相关读数。 这可能是什么原因、您以前是否遇到过类似问题?  

我们使用的参考硬件/软件设计为 :https://www.ti.com/tool/TIDA-01094

这是我们设计的相电流感应部分、您可以检查原理图是否有任何错误、还是可能与软件部分有关?

如果您想查看、我还可以通过电子邮件分享我们设计的完整原理图。  

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Utku、

    我能问您、您使用的 TIDA-01094参考设计有多少?  AMC1106M05本身不应导致问题、但您可以尝试通过移除二极管来验证问题、并确保 AGND 连接回分流器。  

    我和 TIPD-01094文档的作者交谈、他提到软件中有一些数字滤波器需要在您获得预期数据之前稳定下来。  让我们知道、我们将尝试让您更快地趋稳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的快速回复。

    我们的设计与 TIDA-01094没有太大差异、让我也共享 MCU 块。 数字滤波器稳定需要多长时间? 我们是否需要在软件中执行额外的步骤来等待并在稳定后获得预期的数据? 我们如何避免在启动时在能量计算中使用该故障数据?

    在该原理图中、我们使用 MSP430F6747AIPZ、但我们必须组装 MSP430F6779A 集成电路、因为我们得到的样片是 P/N 可能会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Utku、

    我将需要深入研究该软件、最终可能需要请您联系 MSP430团队以获得有关此问题的更多帮助。  您是否尝试过移除二极管并将 AGND 短接至 AINN?  如果是、这是否会产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Utku、

    您在这里是否取得了任何进展?  移除二极管是否会对稳定时间产生任何影响?