主题中讨论的其他器件:TIDA-01094、 AMC1106M05、 MSP430F6779A
您好!
在电表设计中、我们使用 AMC1106作为外部 Σ-Δ 调制器进行电流测量、我们在器件启动(加电)时从连接到 AMC1106 DOUT 的 ADC 获得的读数过高、 在 近 3-5秒后、值会稳定下来、我们将从 ADC 获取相关读数。 这可能是什么原因、您以前是否遇到过类似问题?
我们使用的参考硬件/软件设计为 :https://www.ti.com/tool/TIDA-01094
这是我们设计的相电流感应部分、您可以检查原理图是否有任何错误、还是可能与软件部分有关?
如果您想查看、我还可以通过电子邮件分享我们设计的完整原理图。
提前感谢您的帮助。