您好的团队:
我想通过确认 、如果我将 Vref 设置为2.5V、输出±10V,是否需要注意任何设置?
提前通知 Tks。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队:
我想通过确认 、如果我将 Vref 设置为2.5V、输出±10V,是否需要注意任何设置?
提前通知 Tks。
您好 Katlynne:
TKS 供您发表评论!您是否愿意帮助您按照所附内容查看此 SCH? 提前预订!
e2e.ti.com/.../DAC7716-SCH-Review.pdf
您好、Allen、
看起来您将 UNI/BIP-A 和 B 线路连接 到3.3V。 这将使输出处于单极模式。 这是你想要的吗? 您之前询问 的是±10V 范围。

需要在原理图中的某个点将 SGND-0/1连接到 REFGND-A。 我在该页面上看不到这一点。


VMON 引脚是一个输出引脚、因此您不想将其连接到 AIN。 如果未使用、则可以将其保持浮动。

监控寄存器确定哪个模拟信号由 VMON 监控:

否则、原理图对我来说是可以的。 请务必遵循数据表中给出的布局、电源和参考建议:

最棒的
Katlynne Jones
您好 Katlynne:
TKS、请您提出建议。
[~ userid="452025" URL"/support/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1119701/dac7716-reference-voltage-and-output-relations/4158416#4158416]您 似乎将 UNI/BIP-A 和 B 线连接 到3.3V。 这将使输出处于单极模式。 这是你想要的吗? 您之前询问 的是±10V 范围。[/quot]我将 REF A/B 设置为5V、我们是否还需要将 UNI/BIP-A 和 B 线路设置为5V?
您好、Allen、
很抱歉造成混淆。 您需要将 UNI/BIP-A 和 B 线路连接到 IOVDD 或 GND。 在您的情况下、IOVDD 为3.3V、因此您应该将它们连接到该电压。
我的问题是、您是否尝试使用双极范围或单极范围? 您之前在该主题中询问 过±10V 范围、因此我想您要使用双极模式。 在这种情况 下、应将 UNI/BIP-A 和 B 线接地。 如果要使用单极范围、则应将 UNI/BIP-A 和 B 线路连接 到 IOVDD。
您似乎没有安装 GND 电阻器、 UNI/BIP-A 和 B 线连接到 IOVDD。 这将选择单极范围。 如果这是您的预期、则没有问题。

最棒的
Katlynne Jones