This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7716:基准电压和输出关系

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1119701/dac7716-reference-voltage-and-output-relationship

器件型号:DAC7716

您好的团队:

 我想通过确认 、如果我将 Vref 设置为2.5V、输出±10V,是否需要注意任何设置?  

 提前通知 Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我将查看数据表中的以下部分:

    提供了传递函数、并详细介绍了如何根据基准设置输出范围。  

    您需要具有至少5V 的基准电压和4的增益、才能获得 ±10V 输出电压范围。  

    基准电压为2.5V 时的最大值为 ±5V 或0-10V。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne:

     TKS 供您发表评论!您是否愿意帮助您按照所附内容查看此 SCH? 提前预订!
    e2e.ti.com/.../DAC7716-SCH-Review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Allen、

    看起来您将 UNI/BIP-A 和 B 线路连接 到3.3V。 这将使输出处于单极模式。 这是你想要的吗? 您之前询问 的是±10V 范围。

    需要在原理图中的某个点将 SGND-0/1连接到 REFGND-A。 我在该页面上看不到这一点。  

    VMON 引脚是一个输出引脚、因此您不想将其连接到 AIN。 如果未使用、则可以将其保持浮动。  

    监控寄存器确定哪个模拟信号由 VMON 监控:

    否则、原理图对我来说是可以的。 请务必遵循数据表中给出的布局、电源和参考建议:

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne:

     TKS、请您提出建议。

    [~ userid="452025" URL"/support/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1119701/dac7716-reference-voltage-and-output-relations/4158416#4158416]您 似乎将 UNI/BIP-A 和 B 线连接 到3.3V。 这将使输出处于单极模式。 这是你想要的吗? 您之前询问 的是±10V 范围。[/quot]

    我将 REF A/B 设置为5V、我们是否还需要将  UNI/BIP-A 和 B 线路设置为5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    很抱歉造成混淆。 您需要将  UNI/BIP-A 和 B 线路连接到 IOVDD 或 GND。 在您的情况下、IOVDD 为3.3V、因此您应该将它们连接到该电压。  

    我的问题是、您是否尝试使用双极范围或单极范围? 您之前在该主题中询问 过±10V 范围、因此我想您要使用双极模式。 在这种情况  下、应将 UNI/BIP-A 和 B 线接地。 如果要使用单极范围、则应将 UNI/BIP-A 和 B 线路连接 到 IOVDD。

    您似乎没有安装 GND 电阻器、 UNI/BIP-A 和 B 线连接到 IOVDD。 这将选择单极范围。 如果这是您的预期、则没有问题。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Katlynne:

     Tks、以供您解释。 是的,我们可以选择选择不同的模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    好的、很好、我只是想确保。  

    我现在要关闭这个线程。 如果您有任何其他问题、请在此处回复或发布新帖子。  

    最棒的

    Katlynne Jones