This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE4404 PPG 环境数据

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121749/afe4404-afe4404-ppg-ambient-data

器件型号:AFE4404

你(们)好

我使用 AFE4404测量手腕上的 PPG。

查看数据表、2A 至2C 是 LED1VAL、LED3VAL、LED2VAL。

但是、如果您看看2D 到2F、您会得到环境值。

什么是环境?

我可以通过将 LED 从2A 照明到2C 照明来获得该值、但您可以从哪里获得2D 照明到2F 照明的值?

2D 和2F 之间有什么区别? 如果您看一下这两者的描述、它会显示 ambient1输出、LED1-ambient1输出、那么您能告诉我这两者之间的区别吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    当 AFE 从光电二极管读取值时、也会读取来自环境的任何额外光线、从而导致数据错误。 因此、LED1阶段实际上接收 LED1 +环境光泄漏的反射信号。  

    但是、由于环境光是光电二极管接收的环境光、而不是 AFE 驱动的 LED 输出、因此环境光是不需要的数据。 因此、为了避免数据偏移、我们在 LED 亮起时接收到的光并减去环境光数据。  

    寄存器2F 会提前为您进行计算;它是 LED1阶段减去环境光、只留下从 LED1接收到的信号。

    此致、  
    Nick Z  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    1. 那么寄存器2E 和2F 是 LED2 - ambient2和 LED1 - ambient1?
    2. 然后、2D 是否具有纯环境1值?
    3. 那么、我无法获取 l LED2和 LED3的环境值吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    1。是、寄存器为0x2E 是 LED2-Ambient2、0x2F 包含 LED1-Ambient1。

    2.是的、寄存器0x2D 是纯环境值1、如表60中所述:  

    3.环境2/LED 3根据您的应用和 AFE4404的实现情况共享同一个寄存器。  

    此致、
    Nick Z