你(们)好
我使用 AFE4404测量手腕上的 PPG。
查看数据表、2A 至2C 是 LED1VAL、LED3VAL、LED2VAL。
但是、如果您看看2D 到2F、您会得到环境值。
什么是环境?
我可以通过将 LED 从2A 照明到2C 照明来获得该值、但您可以从哪里获得2D 照明到2F 照明的值?
2D 和2F 之间有什么区别? 如果您看一下这两者的描述、它会显示 ambient1输出、LED1-ambient1输出、那么您能告诉我这两者之间的区别吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我使用 AFE4404测量手腕上的 PPG。
查看数据表、2A 至2C 是 LED1VAL、LED3VAL、LED2VAL。
但是、如果您看看2D 到2F、您会得到环境值。
什么是环境?
我可以通过将 LED 从2A 照明到2C 照明来获得该值、但您可以从哪里获得2D 照明到2F 照明的值?
2D 和2F 之间有什么区别? 如果您看一下这两者的描述、它会显示 ambient1输出、LED1-ambient1输出、那么您能告诉我这两者之间的区别吗?
谢谢你。
您好、Kim、
当 AFE 从光电二极管读取值时、也会读取来自环境的任何额外光线、从而导致数据错误。 因此、LED1阶段实际上接收 LED1 +环境光泄漏的反射信号。
但是、由于环境光是光电二极管接收的环境光、而不是 AFE 驱动的 LED 输出、因此环境光是不需要的数据。 因此、为了避免数据偏移、我们在 LED 亮起时接收到的光并减去环境光数据。
寄存器2F 会提前为您进行计算;它是 LED1阶段减去环境光、只留下从 LED1接收到的信号。
此致、
Nick Z